This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:设计文档上的连接点消失

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785938/tps62175-connection-dot-disappear-on-the-design-document

主题中讨论的其他器件:TPS62175

尊敬的专家:

我的客户使用 WEBENCH 确认 TPS62175并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

当我创建设计文件时、电路的连接点消失了。  

Simulation 视图没有问题。

我想知道您是否 可以改进。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我不知道如何使用 WEBENCH 中的报告生成工具将连接节点保留在导出的设计报告中。 我将记下这一点、作为对工具的改进。 同时、客户能够将设计导出到他们选择的几乎任何电路/PCB 设计工具。
    非常感谢您提出这个问题!

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、

    感谢你的答复。

    我会让客户确认您建议的其他方式。

    此外、我期待着等待修改该工具。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一