请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM33602 数据表要求不要将 AGND 连接到 PGND。 如何处理 PCB 上的 AGND? 我应该将 AGND 焊盘保留为独立焊盘、还是应该将 AGND 连接到其他器件?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表要求不要将 AGND 连接到 PGND。 如何处理 PCB 上的 AGND? 我应该将 AGND 焊盘保留为独立焊盘、还是应该将 AGND 连接到其他器件?
谢谢你。
您好、Shiwei、
有关布局示例、请查看 图33。 这里的目标是将模拟组件(Rfbt、Rfbb、RRT)连接到 AGND、因为此平面的噪声小于 PGND。 如果您未将模拟组件连接到 AGND、则器件仍可正常运行。 该解决方案将不那么可靠、并且会按预期使用 AGND 引脚。
AGND 和 PGND 均在内部连接、因此二者均为电源模块的返回路径、无需外部进行任何额外连接。
希望这能解答您的问题。
此致、
Jimmy