This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:TPS2388 6kV 浪涌问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785382/tps2388-tps2388-6kv-surge-issue

器件型号:TPS2388

我的客户询问 TPS2388 6kV 浪涌解决方案如下:

是否可以禁用共模扼流圈(L2)?这是什么?

D2-D5是否 可以禁用?功能是什么?

3、保险丝是否 被禁用?保险丝是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    L2用于过滤端口电压上的噪声/尖峰。

    D2-D5用于数据线路上的保护器件。

    保险丝也用于系统级保护。

    客户应自行呼吁如何根据浪涌要求设计电路。 此电路板在不同端口上通过了1kV、2kV、4kV 和6kV 测试。 如果没有这些保护组件、我们无法保证它将通过相同的测试。 因此、我建议客户进行一些测试、并决定如果他们想要移除某些器件、应使用哪些保护器件。

    随附的应用手册来自 TDK、有关建议的雷击浪涌保护电路、供您参考。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

    e2e.ti.com/.../Indoor-and-outdoor-Ethernet-Surge-solution-May-2017.pdf