This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2554EVM-010:IO 不能保持限制值

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2554
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784465/tps2554evm-010-ios-doesn-t-keep-at-the-limit-value

器件型号:TPS2554EVM-010
主题中讨论的其他器件:TPS2554

工程师好、

我的客户测试我们的 EVM、并在过流情况下遇到问题。

测试条件:

  1. 电源:5V/10.3A

  2. 电力负载 :CC 模式和灌电流至1.25A (Ilimit =1.2A)。

Q1、如 Vout 波形下方所示、当 Iout 大于1.2时、Vout 看起来像是自动重试、但客户希望 Iout 钳位在1.2A、而 Vout 也钳位在 USB 的5V、TPS2554是否 可以这样做? 或者、执行该功能的正确部分是什么?

 

Q2、将电流限制设置为1.2A、但从电气负载灌入1.25A 电流时、电流输出似乎未钳制在1.2A、原因可能是什么? 请参见下图。

(灌电流1A、5V 输出电压)

(sink1.25A、0Vout、但实际需要钳位在1.2A)


请快速回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pearl,

    A1:当灌电流 大于1.2A 时,客户是否希望 Vout 保持5V 电压,Iout 保持1.2A (有限电流)?  对于我们的电源开关、我们无法控制前端电源、因此当灌电流大于受限点时、我们 只能控制开关的开/关(热循环)。 如果客户 希望 Vout 保持5V 电压、Iout 保持1.2A (限流)电流、则应考虑集成解决方案(集成电源和限流开关)、如果他们的应用是 USB、TPS25830是适合他们的器件。

    A2:正如我在上面所说的、我们的开关无法将电流保持 在1.2A。 如果电流 超过 限制点、 TPS2554将进入 周期状态。 当 TPS2554,周期状态时、我们可以使用示波器来查看电流点是否为1.2A μ A。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您推荐的 TPS25830 Q1器件已被客户过度使用、但其系统如下所示。

    -当通讯座上没有电池时,PDA 需要5V/2.5A。

    -当通讯座上有电池并联时,PDA 需要5V/1.5A,电池需要1A。

    -客户不确定终端客户的 PDA 是否会在电池与 PDA 并联时自动将充电电流降低至1.5A,

    因此、它们需要一个电流限制、即使在过流情况下也可以有源钳制电流和电压。

    -我们选择 TPS2554进行硬件控制、两种限制设置和选择引脚。

     

    除了 TPS25830、您是否还想使用仅具有硬件控制的解决方案?

    我已通过邮件向您发送了一些方框图、请查看、感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pearl:

    首先,当电流大于电流限制点时,TPS2554无法保持5V 电压,但 TPS2554可以确保输出电流在轻过流时保持恒定,但输出电压会相应下降。 有关光过流性能、请参阅下图。  电流性能与  数据表上的图2和图3类似、没错。

    此外、电流在客户消耗1.25A 电流时无法保持1.2A 的原因是客户使用电气负载、如果他们使用纯电阻、TPS2554可以保持1.2A 输出电流。 发生过流时,电子负载无法保持正常负载的特性。

         此致、
    Kevin