This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A 输入电压

Guru**** 2797825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783600/bq25700a-bq25700a-input-voltage

器件型号:BQ25700A

您好!

您好、目前 有一个应用于 BQ25700A 的项目、以正常方式运行。 ℃、当适配器连接到24V 电源时、芯片的热阻约为51 μ A。 当适配器℃12V 电源时、芯片在大约31 μ s 的温度下不会发热。 相关信息如下:

1.需要24V 适配器、2节电池。

PCB 是一个8层穿孔板。

3.附上原理图和 PCB 图。

请问问题是什么?

e2e.ti.com/.../CP203_5F00_MAIN_5F00_V001.pdfe2e.ti.com/.../CP203_5F00_MAIN_5F00_V11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、
    根据您的测试、您的充电电流和系统负载是多少?
    您能否在24Vin 测试期间检查 SW 节点波形? 输入为12V 时、波形是否相似? 仅占空比不同?
    在输入电压为20V 的情况下、热情况如何?
    您的 MOSFET 热情况如何?
    您能否根据 Vin=12V 和 Vin=24V 提供系统效率?
    谢谢大家、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我正在等待客户的回复。 您可以关闭此 TT。 如果我收到反馈、我将回复您或提交新反馈。

    谢谢。
    安妮