请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27532-G1 您好!
我正在使用来自 Varta 的电池、进行了学习周期、并使用在线化学 ID 工具获取化学 ID。
不确定我应该使用哪种化学 ID? 或者、如果我需要发送电池样本以获取新的化学 ID 曲线。
非常感谢!
Sam
化学 ID 选择工具,rev=2.42 当前时基故障中使用的配置: ProcessingType=2 NumCellSeries=1 ElapsedTimeColumn=2 VoltageColumn=8 CurrentColumn=14 TemperatureColumn=7 最佳化学 ID:455最佳化学 ID 最大值 偏差,%:4.02 所有 ID 的汇总,最大值 DoD 偏差低于15% Chem ID最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率 00 0 最大值 最佳 ID 偏差在建议范围内。 所选的最佳化学 ID 适用于对监测计进行编程。 为 bq274xx 器件/系列#1等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID 通用充电 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差% 354bq27411-G1C:4.35V LiCoO27.89 3142bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 128bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 9.1 bq2792:4.3142 bq273d 警告:4.34.1V LiO2通用 bq27421-G1D 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。 器件/系列#2 通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、% 354bq27621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO27.89 1210bq27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO216.23 1202bq27621:(默认) 4.2V LiCoO220.38 最佳通用 ID 警告: 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。 器件/系列#3 通用化学 ID器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、% 3230bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO27.89 3142bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO29.1 1202bq27426:(Alt+CHEM1) 4.2V LiCoO220.38 最佳通用 ID 警告:3230 最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。 警告:放电率太高。 高速率会降低 ID 检测精度建议使用10小时速率。 总放电时间小于5小时t_hrs= 4.64882