This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:LM34927输出电压过高

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830964/lm34927-lm34927-output-voltage-is-too-high

器件型号:LM34927

你(们)好,先生
我,_LM34927输出12V 电压、计算反馈电阻器和 Vref 误差、最坏情况下的 VOUT 为12.54V,、但实际测试中、某些电路板的 VOUT 超过12.6V 当我移除电容器 C179时、VOUT 变为12.2V、VFB 的纹波也变得更大、 我想问影响 VOUT 值的 C179的具体计算公式是什么。感谢,插入的文件是测试数据和 schematic.e2e.ti.com/.../LM34927--12V_5F00_AUX-test-data-and-Schematic.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将谈论 COT 转换器的纹波注入网络。

    请参阅以下资源、深入了解纹波注入网络设计: