This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:检查最大占空比

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850380/tps54678-check-on-max-duty-cycle

器件型号:TPS54678

大家好、

只需检查输入电压是否为5.3V、输出电压是否为4.5V、输出电流是否为3A、FSW=500kHz 即可。  

根据数据表、仅提供典型值为70ns 的最小 Toff、因此我们希望与您一起检查在最坏情况下是否可以实现该值。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中的等式28将帮助您计算 Vout_max

    您需要具有您将在系统中使用的电感器的直流电阻值。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您没有其他问题、我们将关闭该主题。 您可以 通过发布查询来再次打开它。

    此致、

    Excel