This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:GS 数据大于0300h

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783196/tlc5943-gs-data-greater-than-0300h

器件型号:TLC5943

团队、

在擦除驱动 TLC5943 LED 驱动器的微控制器并在空白输入信号上有一个上拉电阻后、一些输出通道仍处于开启状态。 查看数据表:是否需要 GS 数据大于0300h? 在空白段落中未提及这一点:

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    上拉电压是多少? 无论数据是什么、消隐高电平都将关闭所有通道。

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Braavos、
    现在进展如何、您是否解决了这一问题?

    我将关闭此主题、如果您有更多问题、请告知我们。

    谢谢!
    肖恩。