This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要建议选择具有 DIM 功能的 CC LCD 背光驱动器 IC

Guru**** 2504225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851147/need-suggestion-to-select-cc-lcd-backlight-driver-ic-with-dim-function

主题中讨论的其他器件:TPS54201LM3404

您好!

我的图形 LCD 显示屏具有白色 LED 背光、电气规格典型值为3.5V、驱动电流最大值为128mA 至160mA 电源电压为24V。

我正在寻找一款具有电流限制功能(可调节至128mA、在我的情况下限制为不超过160mA)和 DIM 选项的背光 LED 驱动器 IC。 我发现一个 IC PT4115符合我的要求、但它无法提供正确的输出。

请根据我的要求推荐 TI 的任何 IC 芯片

此致

Udhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

      LED 配置如何? 您可以检查 TPS54201是否满足您的要求。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

    感谢您的建议。 如前所述、背光 LED 上允许的电压为3.5V。 希望内部 LED 采用并联配置。

    正如您建议的、TPS54201是最适合我的应用的 LED 驱动器。 同时、我还发现了 TI LM3404中的另一个 LED 驱动器、这也是一个更好的解决方案、但会增加一些额外的成本。

    我可以评估这两个 IC、并根据我的要求选择最合适的 IC。 同时、我在这里附加了有关 LCD 模块的背光信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

      好的、期待您的好消息。

    此致

    肖恩