请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS54201、 LM3404您好!
我的图形 LCD 显示屏具有白色 LED 背光、电气规格典型值为3.5V、驱动电流最大值为128mA 至160mA 电源电压为24V。
我正在寻找一款具有电流限制功能(可调节至128mA、在我的情况下限制为不超过160mA)和 DIM 选项的背光 LED 驱动器 IC。 我发现一个 IC PT4115符合我的要求、但它无法提供正确的输出。
请根据我的要求推荐 TI 的任何 IC 芯片
此致
Udhay