This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:潜在的自举损坏

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827729/tps40400-potential-bootstrap-damage

器件型号:TPS40400

您好!

我正在尝试对 HDRV 不驱动高侧 FET 的设计进行故障排除。 这是12V 至3.3V @ 5A 电源轨。

我们假设自举电路发生故障、并且未向 HDRV 提供足够的电压来开启高侧 FET。 (自举二极管熔断?)

但是、自举电路似乎是一个相当愚蠢的事实。 我们有一个不带串联电阻器的0.1uF 自举电容器。 我注意到内部6V 稳压器具有~100mA 的电流限制。 考虑到我们具有正常的组件值、并且稳压器受限电流、我看不到我们如何烧断内部自举二极管。

引脚 BP6上的6V 看起来不错。 我正在努力获取一些屏幕截图。 有什么特别的东西会对您有所帮助吗?

同时、您认为是否可能损坏自举二极管? 我们是否会忽略更常见的故障点? 这种情况仅发生在~1%的器件上、而用新 IC 替换 TPS40400可解决该问题。

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    检查 BOOT 引脚上是否有电压。  我认为启动故障很少见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我现在要关闭这个线程。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、John、获得一些电路板测量值所需的时间比我预期的要长。 我们可以将此主题保持关闭状态、如果我们需要进一步的帮助、我将回圈。

    谢谢、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我希望我可以使用这个相同的线程。 如果不是、请告诉我。

    客户收集了一些波形、我们非常确信内部自举二极管已损坏。 这是通过在引脚 BP6之间放置一个外部二极管来进行测试的、器件开始正常工作。

    是否存在任何可能导致自举二极管故障的工作条件? 我不确定这是用户错误还是 IC 缺陷。

    谢谢!

    BOOT + HDRV

    BOOT + LDRV

    BOOT + SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    根据我的经验、自举二极管故障很少见。  唯一确切地知道的方法是提交故障分析。