This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:使用交流输入时不充电

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847564/bq24032a-no-charging-with-ac-input

器件型号:BQ24032A

尊敬的 TI:

我们从我们的装配体收到了电路板、有些电路板的工作方式会有所不同。   

这是原理图。  

一些电路板具有以下测量:

Vdppm = 3.512V

Vtmr = 2.47V

Viset1 = 2.46V

输出电压= 4.33V

其他一些电路板不同(充电看起来不工作):

Vdppm = 4.13V

Vtmr = 0.79V

Viset1 = 0V

输出电压= 4.4V

负载约为100mA。 在这两种情况下都使用了相同的交流适配器和电池。

为什么不同电路板上的电压不同? 问题可能出在哪里? LDO 能否为 CE/ISET2/PSEL 的上拉电阻器供电?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    电路板上不工作的 TS 电压是多少?

    您能否像工作板一样通过减小 DPPM 上的电阻器将 DPPM 电压调整为3.5。

    LDO 的功耗与上拉电阻器的功耗一样好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。 两种情况的 VRS 均为1.1V。

    如果 Rdppm 替换为33K、则充电在这些引脚上的电压相似时工作正常。 您能给我们解释一下吗?

    此外、如果未连接电池、则连接到 STAT2的 LED 始终亮起、且 STAT1 LED 闪烁。 LED 会给我们带来什么? 是否有办法停止闪烁?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    如果 OUT 电压降至 DPPM 电压以下、则会发生这种情况。 当不进行充电时、VOUT 是否会降至4.13V 以下?

    LED 将闪烁、因为当电池不存在时、VBAT 上的电容器将充电和放电。 这将导致充电器状态从充电变为充电完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电正常的电路板的输出电压= 4.33V、未充电的电路板的输出电压= 4.4V。 在我的测试用例中、输出电压从未低于4.13V。 交流充电时、Vout = 4.33V 是否正常?

    在 DPPM 引脚上、我应该看到什么电压、VDPPM-SET 或 VDPPM-REG?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    由于电池和负载电流导致输入 FET 上的压降、有可能获得低于4.33V 的导通电压。

    您在 DPPM 上看到的是 VDPPM 集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    非常感谢您的回答。 但是、我仍然不理解问题的原因。

    下面是配置和观察结果。

    充电电流设置为500mA。 系统负载电流约为100mA。 交流适配器的额定电流为2A、足以同时提供充电电流和系统负载电流。 因此、充电器不应停止充电以保持系统电流要求。  

    2. Rdppm = 37.4K 以将 VDPPM-REG 设置为4.26V、Vout 为4.4V。 因此、Vout 高于 VDPPM-REG、因此充电器不应停止充电。

    3、如果 Rdppm 更改为33K、充电工作正常。 为什么是这样? 有什么解释吗?

    我们已经看到几个 Rdppm = 37.4K 的电路板在交流充电中工作正常。 那么、什么可能导致这种变化呢?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDPPM 电压取决于 IDPPM 电流和换算系数。 这两个参数都存在差异、这可能导致它们与数据表中规定的最大值一样高。 这可能是您让器件在 VDPPM 设置为4.26V 时进入 DPPM 的原因、该电压可能接近4.4V、单位间差异也是如此。