请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF3440 尊敬的 TI:
我们需要-4.096V 基准电压、 REF3440 输出 -4.096V 是否 不 能添加放大器?
我发现 LT6654可 直接输出-4.096V。 请提供一些建议,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.