This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:VDD 引脚过压风险

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851111/ucc27524-vdd-pin-over-voltage-risk

器件型号:UCC27524

嗨、大家好

我们可以看到 UCC27524 VDD 电压范围最大值为20V。 如果我们已经测试过、电压有时会在<20ns 的时间内变为21V。 即使我们在45°C 温度下采集几乎一整天的波形、我们也只能找到一次触发波形。 那么、您认为损坏我们的器件有任何风险吗? 因此、如果我们具有10ns 的过压时间、我们可以支持的最大 VDD 电压电平是多少?

实际上、我们发现某些器件的 VDD 引脚电阻与 GND 之间的阻值约为70k Ω。(正常器件的电阻约为80k Ω)您认为该器件发生故障了吗?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您帮助推广我们的器件。

    当 VDD 电压超过 IC 的绝对最大额定值时、始终存在风险。 TI 保证、18V 和以上的驱动器参数始终存在风险。

    有关 IC 可支持的最大 VDD 电压电平、请参阅绝对最大值表。

    我建议客户解决过压的原因、我怀疑这是非优化布局(长 PCB 布线、宽栅极驱动环路等)。  

    请始终考虑一个驱动器的内部电阻变化+/-20%。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题解决了、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou