请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25101 关于/CHG 引脚是输入还是输出、BQ25101的数据表有一点不清楚。 我可以在数据表中看到引脚的说明、但只是希望清楚地了解引脚的特性。 下面是我们对芯片进行布线的方式。 您能为我描述一下/CHG 的特性吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
CHG 引脚是一个输出、指示正在充电。 该引脚是一个开漏输出、可能需要在您的设计上拉电阻器。
BQ2510X 重复使用了来自 BQ2404X 器件的大量 IP、并且在/CHG 引脚的应用手册下可能有所帮助。