This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:钽电容器而不是陶瓷电容器

Guru**** 2504005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850851/bq24195-tantalum-caps-instead-of-ceramic-ones

器件型号:BQ24195

此参考设计(EVM 板 PWR193) 使用22uF 陶瓷电容器 C4、C15-C18。 由于偏置电压为5V、实际电容可能是额定电容的一半。  此外、陶瓷电容器具有压电效应、可产生高音调的声音。

是否有任何原因不应使用钽电容器? 我在一个电路板上使用了钽22 μ F 10V 电容器、它们似乎也同样适用。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    过去、钽电容器故障模式包括燃烧。  新的钽电容器现在无法打开。  陶瓷电容器具有非常低的 ESR。  这种低 ESR 会导致非常低的大信号输出电压纹波和频率过高的小信号控制环路零点、从而影响控制环路稳定性。  如果您选择额定电压类似且 ESR 足够低(<=50m Ω)的较新钽电容器、则其运行方式应类似于陶瓷电容器。

    此致、

    Jeff