This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:启动

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783121/tps2543-start-up

器件型号:TPS2543

大家好、

我的客户计划将主机直接连接到 TPS2543的 EN、CTL1-3和 ILIM_SEL 引脚。  

在系统启动期间、主机的输出可能不稳定、低于3.3V (=Vcc 的主机)。

在这种情况下、TPS2543是否存在任何问题? 它们是否需要添加上拉/下拉电阻器?

此致、

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好、

    我相信你会很好。 如果您在数据表中看到、区分逻辑高电平或低电平的实际值为1.8V、而不是3.3V。 如果您 认为这些引脚将降至低于此阈值、则您不想添加上拉电阻器。 如果电压电平将保持在1.8V 以上、则您应该没有问题。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题