This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:评估板上没有 VIN 时、I2C 不会 ACK

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827271/bq25120a-i2c-does-not-ack-without-vin-present-on-evaluation-board

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我们正在使用与 EV2400和 Battery Management Studio v1.3.86连接的 BQ2520AEVM (评估板)。 它连接到4.2V 锂聚合物电池(VBAT)和电源(VIN)。 我们还将仿真负载连接到 VSYS。 我们注意到了几个问题。

1) 如果 VSYS 上没有负载并且 VIN 被移除、VSYS 将从1.8V 变为3.0V。 VSYS 上稳定输出的最小负载是多少? VLDO 上是否也有最小负载?

2) 在我们的测试过程中、我们发现 Battery Management Studio 仅在 VIN 上存在充电电压时报告"Device ACK OK"。 查看原理图、I2C 线路应上拉至 VSYS、而不是 VIN。 I2C 通信是否需要 VIN? 这是否是 EV2400 I2C 接口的限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您能否绘制所有寄存器的寄存器转储图、以便我们验证发生了什么情况?

    对于 VSYS 或 VLDO 的最小负载没有要求。 在没有任何负载的情况下、我们仍应调节至1.8V (或在 I2C 上编程的目标)

    在仅电池模式下、/CD 引脚必须上拉为高电平。 您可以将/CD 上的跳线短接到 VSYS。  

    此外、确保在 EV2400将总线拉入包装箱内时移除 VPULLUPI2C 跳线。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    对此进行了任何更新?