This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:不带便携式器件的过流保护

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783137/tps2543-over-current-protection-w-o-portable-device

器件型号:TPS2543

大家好、

如果便携式器件未连接到 TPS2543、过流设置(基于 CTL1-3、ILIM_SEL 和 ILIM_LO/HI 设置)是否工作正常? 还是0.5A 限制?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、您好、

    是的、当没有器件连接到 TPS2543时、过流设置工作。 通读数据表中的第8.3.8节、这说明了触发过流事件的两种不同场景

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题