请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 尊敬的 TI 团队:
在我们的一个应用中、
我们使用的是 BQ24192充电器、在该充电器中、我们尚未连接电池、系统在电池充电器的 Vbus 输入端以15V 直流输入运行。
因此、当我们测量时、VSYS 输出应为4.2V、但我们对电流的需求是5A。
如果电池充电器处于降压模式且没有电池、您能不能建议 VSYS 能够支持的最大电流是多少?
在这种情况下、当没有电池 且 Vbus 输入为15V、3A 时、我们如何实现5A 或更大的电流?
谢谢
Saumil