This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192功能与放大器;无电池时、它在降压模式下应提供的最高电流是多少

Guru**** 2511515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826782/bq24192-bq24192-functioning-what-is-the-highest-current-it-shall-give-in-buck-mode-when-there-is-no-battery

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 团队:

在我们的一个应用中、

我们使用的是 BQ24192充电器、在该充电器中、我们尚未连接电池、系统在电池充电器的 Vbus 输入端以15V 直流输入运行。

因此、当我们测量时、VSYS 输出应为4.2V、但我们对电流的需求是5A。

如果电池充电器处于降压模式且没有电池、您能不能建议 VSYS 能够支持的最大电流是多少?

在这种情况下、当没有电池 且 Vbus 输入为15V、3A 时、我们如何实现5A 或更大的电流?

谢谢

Saumil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    BQ24192 是4.5A 充电器。 它可以处理高达4.5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有电池、则最大系统电流可以是4.5A。 请注意、最大输入电流限制为3A、系统电流也可能受输入功率的限制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。

    在这种情况下、假设我们有5V、4A 适配器作为输入源、如果我们需要3.7V-4V、4.5A 输出、那么它将不起作用、对吧?

    因为为此、我们需要将电压电平提高到8V、从而满足输入功率要求。

    这是正确的理解吗?

    此致

    Saumil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saumil、

    是的。

    谢谢、

    宁。