This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003:LMZ12003TZX-ADJ/NOPB

Guru**** 2506005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827884/lmz12003-lmz12003tzx-adj-nopb

器件型号:LMZ12003

你好

我想使用 LMZ12003TZX-ADJ/NOPB 器件从7V 输入生成5V @ 2A。

但是、当我 A 时、在 Webench 中给出上述输入、它表示无法创建设计。

当我将输入更改为8V 设计时、输入电压是否存在任何限制。

此致

Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    Webench 设计可能使用更保守的计算方法、这会阻止您从7V 输入生成5V @2A 电压。

    对于您的应用、我建议保持400kHz 和更低频率、以确保不会超出最短关断时间。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    感谢您的回答。

    我们也针对这种情况设计了原理图。

    您能不能复查一次、

    此致

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    R510和 R509将创建一个使能分压器、用于将上升 UVLO 设置为大约2.4V。 这是您对上升阈值的预期吗?

    只是想再次检查一下。 否则、原理图中的所有其他内容看起来都正常。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

    感谢您的评论。

    由于 EN 引脚的最大电压为6V、因此采用分压器来保护使能引脚不受7V 直接电源的影响。

    此致

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的更新。 如果您需要有关 PCB 布局审阅的帮助、请随时将其连接到此处。 我将关闭此主题。 如果您还有任何其他问题、您可以回复该主题帖、它将重新打开以供继续讨论。

    此致、

    Jimmy