This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:是否计划进行汽车认证?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62826, TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828755/tps62088-automotive-qualification-planned

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS62826TPS62090

您好!

我需要一个具有2.5V 输入和0.8V 输出的降压稳压器。

TPS62088是一个不错的选择、但未通过汽车认证。

是否有针对此器件或类似器件(如 TPS62826)的 AEC 认证计划?

我看到过 TPS62090符合汽车标准、但最小输入为2.5V。

如果我的输入电压为2.4V、会发生什么情况?

此致、

Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这些决策通常由业务机会驱动。 在汽车应用中、在诸如2.5V 的低输入电压下运行并不常见。 如果电源电压低于建议的输入电压、器件可能会也可能不会工作。 如果它运行、性能可能会降级。  

    我将向您发送一封电子邮件、以进一步讨论您的应用并关闭此主题。

    此致、

    Juergen