This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:TPS2388可以支持802.3af?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782268/tps2388-tps2388-can-support-the-802-3af

器件型号:TPS2388

您好!

  您能确认 TPS2388 是否支持802.3af 吗? 根据 EVM 原理图、同一设计也可以支持802.3af 吗?

是否需要进行任何其他与软件相关的更改才能从802.3at 更改为802.3af 配置?

如果此 IC 不适合802.3af、您能参考与  TPS2388具有相同规格的任何其他 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    IEEE802.3at 取代了 IEEE802.3af 设备、并与之向后兼容。 因此、是的、TPS2388可以为 IEEE802.3af 负载供电。

    如果想了解有关 PoE 互操作性和 PoE 标识计划的更多信息,请查看我们的 E2E 常见问题解答,该主题位于以下位置--> e2e.ti.com/.../724427

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、