This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:引脚1指示器位置至器件顶部标记

Guru**** 2797295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781330/tps65131-pin-1-indicator-position-to-device-top-marking

器件型号:TPS65131

大家好、

是否将 TPS65131引脚1指示灯位置与器件顶部标记共享? 数据表中似乎没有该图。 谢谢你。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月13日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表中显示器件顶视图的下图。 引脚1为 INP (INP 引脚旁边显示一个小圆圈)、然后引脚编号以逆时针方向增加。 因此引脚2是 PGND、引脚7是 BSW、引脚13是 OUTN、引脚19是 AGND、引脚24是 INP。

    我希望这澄清了引脚分配。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    感谢您澄清信息。 什么是器件顶部标记? 数据表中也不提供器件标识。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    朱志安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我将通过 PM 向您发送此信息。

    此致、
    辽卡特