This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54233:可通过数字电位器调节输出电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54233, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848999/tps54233-adjustible-vout-by-digital-potentiometer

器件型号:TPS54233
主题中讨论的其他器件: TPS54240

您好、TI 团队、

我目前正在 攻读学士学位。  

我想知道是否可以通过更改电阻器 R6来调整 TPS54233的 Vout。  

我的想法是用数字电位器替换 R6。 Vout 的范围为2、3V 至24V @ 0、1-2A。

当我计算线圈和电容器时、我是否应该采用最大的值? 或者、我届时是否会遇到任何问题?

或者 TPS54233的任何其他系列产品成员是否更适合这种情况。

谢谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    输入电压是多少?

    从理论上讲、这是可行的、但如果您调节输出电压、系统可能会不稳定。 因此、您需要选择适当的补偿值以覆盖 Vout 范围。 我认为 Vout=24V 有点大。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    输入电压为24V。

    我想将其用作效率比功率 OPV 高得多的不稳定电源。

    系统通常设置为 Vout = 4V。 但它应该有一个 Vout、我可以使用 µC I ² C 从2、3更改为24V。

    如何使系统更稳定?  

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    我找到了 TPS54240。

    该器件提供从0、1MHz 到2、5MHz 的可载开关频率。

    结合使用分流器感应电流、使用数字电位器定义 Vout 并更改其应起作用的开关频率?

    或者我是否错过了其他问题。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    为什么要更改 开关频率? 这会使补偿更加复杂、我想您可以使用 Webench 进行仿真。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/152?AppType=None&Flavor=None&O1I=2.5&O1V=3.3&Topology=BUCK&VinMax=13.20&VinMin=10.80&VoltageOption=None&base_pn=TPS54240&flavor=None〈_chosen=en_US&op_TA=30&optfactor=3&origin=pf_panel&refpage=https:%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FTPS54240

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    由于线圈的计算、我想更改开关频率。

    宽负载电流范围(0、1-1A)和宽输出电压范围(2、3-24V)导致 Ciol 从80µH μ A 降至1,28µH μ A。

    当我更改开关频率时、我可以将频率28转换为同一线圈。 我知道这是针对 L MIN 的、但我还想、在"最坏情况"中、线圈不应比 L MIN 大60倍。

    谢谢、

    Patrick  

     公式28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于此公式、IO 是满负载2A、而不是实际负载电流。 改变频率会使其变得更加复杂。

    肖恩