This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:OVP 和 LED 条 VF 之间的关系

Guru**** 2555040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849730/tps61199-the-relation-between-ovp-and-led-bar-vf

器件型号:TPS61199

你(们)好

我使用 TPS61199来制作 LED 驱动器板来驱动 LED 条。

问题是我设置 OVP=60V、当 LED 指示灯 Vf=54V 时、情况良好、但如果 Vf=27V、LED 指示灯将闪烁(减少 LED 数量)。

OVP 设置和实际 LED 条 VF 之间是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的,您不能将 OVP 设置得离实际 LED 条 VF 太远,我们通常设置 OVP=1.2*最大 LED 条 VF。  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢您的快速响应。

    "OVP=1.2*最大 LED 条 VF ",如何了解最大 LED 条 VF?

    例如,我的 LED 条 VF 范围为(52V-56V),OVP 应设置为56V*1.2=67.2V 或52V*1.22.4V?

    如果我设置 OVP=67.2V、VF=52V 的 LED 指示灯是否能够正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、您的理解是正确的。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    很抱歉我有点困惑。

    如果我的 LED 指示灯变频范围为(52V-56V),则 OVP 应设置为56V*1.2=67.2V 或52V*1.2=62.4V

    哪一个是正确的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      当然。 它应将 OVP 设置为67.2V。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean