This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2946:专用 Vdd 设计

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2946
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827781/bq2946-dedicate-vdd-design

器件型号:BQ2946

您好!

我正在研究 bq2946设计。 bq2946数据表"建议运行条件"以不同的值指定了 Vdd 和电池输入电压、在此类条件下使用专用电源为 Vdd 供电是否安全? 是否对 RVD 建议值进行了任何更改?

如果是、bq2946可用作简单的电压监控器。

Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peiheng:

    在我们的数据表中、我们通常为一个引脚电压指定几个值。 首先、我们有绝对最大值、如果超过该值、则会损坏器件。 接下来、我们给出建议的工作条件、除非绝对必要、否则我们建议您通常使用该条件。

    在这种情况下、我们通常建议 VDD 保持在3V 至8V 之间。 该引脚可低至-0.3V、高至30V。 如果该值低于-0.3V 或高于30V、器件将损坏。

    RVD 的建议值介于100欧姆和1k 欧姆之间。

    只要 VDD 保持在建议的范围内、器件就应正常运行。