This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175的电流限制操作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826192/current-limit-operation-of-tps62175

主题中讨论的其他器件:TPS62175

我们有关于 TPS62175的问题。

问题1.

您是否有过载输出特性的相关数据?

例如、过载时输出电压和输出电流的波形或图。

问题2.

在电流限制操作中、输出电流保持恒定、输出电压下降。

这种理解是否正确?

问题3.

我们使用 TPS62175和负载软件。  

    16V 输入电压--- TPS62175---- (5V)-------- 加载 SW

当软启动完成且负载开关使能时、会产生浪涌电流(1A)。

该 IC 可运行电流限制和 Vout 下降。

当负载开关以15秒的间隔重复导通和关断时、从启动电流限制运行到恢复输出电压5V 的时间是否可能波动?

请检查随附的文档。

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../3288.TPS62175.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    如 D/S 的电流限制部分所述、有关电流限制波形的示例、请参阅图50。

    负载开关似乎没有软启动?  这应减少或消除流入220uF 电容器的浪涌电流。  另一种选择是在负载开关之前添加更多输出电容器。

    由于过流事件的源是电容器、而不是直流电、因此 IC 将从过流状态中恢复并重新进入正常运行状态。  这是可以的。  15秒很长、不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    负载 SW 具有软启动功能。

    但我们的客户说 这没有影响。

    您是否知道浪涌电流的原因?

    负载 SW 的输出电容器?

    如果负载 SW 的开/关时序恒定、从启动电流限制运行到恢复输出电压5V 的时间是恒定的。

    这种理解是否正确?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    请发送问题的波形(直流/直流的 Vout、SW 的 Vout、流经 SW 的电流、电感器电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    只是一个软提醒。

    请提供前一帖子中请求的波形(直流/直流的 Vout、SW 的 Vout、通过 SW 的电流、电感器电流) 、以便我们可以解决查询。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    我们希望消除波形。

    我们有新问题。

    问题1.

    电流限制阈值是否随温度变化?

     如果温度升高、电流限制阈值是否会增加?

    请告诉我们电流限制阈值与温度之间的关系。

    问题2.

    在数据表第9页8.3.3.电流限制和短路保护中、您说过  

    在重过载时、低侧 MOSFET 保持导通状态、直到电感器电流恢复为零。

    电流限制为800mA (最小值)和1200mA (最大值)。

    哪一项较短 、直到电感器电流恢复为零?

    800mA 至0A

    1200mA 至0A

    问题3.

    请告诉我们电流限制变化的原因(最小800mA~最大1200mA)。

     IC 的个体差异?

    温度?

    其他原因?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!

    你的情况如何?

    我们希望早日得到答案。

    问题1.

    电流限制阈值是否随温度变化?

     如果温度升高、电流限制阈值是否会增加?

    请告诉我们电流限制阈值与温度之间的关系。

    问题2.

    在数据表第9页8.3.3.电流限制和短路保护中、您说过  

    在重过载时、低侧 MOSFET 保持导通状态、直到电感器电流恢复为零。

    电流限制为800mA (最小值)和1200mA (最大值)。

    哪一项较短 、直到电感器电流恢复为零?

    800mA 至0A

    1200mA 至0A

    问题3.

    请告诉我们电流限制变化的原因(最小800mA~最大1200mA)。

     IC 的个体差异?

    温度?

    其他原因?

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishizawa-San、您好!

    请参阅下面突出显示的答案。

    问题1. 电流限制阈值受温度影响、通常随着温度的升高而增加。

    问题2. 如果电流限制阈值变为1200mA、则电感器电流下降至零所需的时间将比限流阈值800mA 更长。

    问题3. 电流限制受工艺 和温度变化的影响。

    此致、

    Excel