This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40400:FRA 测量

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848536/tps40400-fra-measurement

器件型号:TPS40400

您好!

我们希望进行 FRA 测量。 我们认为反馈环路被移除、然后通过电阻器施加信号  

您是否会告诉我们在 FRA 测试时如何应用 TPS40400的信号源?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

       当您进行波特图测量时、系统将处于闭环状态。 您通常会将一个50欧姆电阻器与反馈电阻器串联、并在该50欧姆电阻器上注入信号(Vinj)。 输出将在 Vout 处测量。 Vout/Vinj 之比将为您提供环路增益、您可以使用该增益来分析稳定性。

    请参阅本文档中的图10。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup386/slup386.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-San、您好!

    感谢您提供的资料。 数据表图21中有一个原理图。 在 TPS40400的情况下、是否可以添加50欧姆系列的 R11?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Gerold-San、

    您能帮您解决这个问题吗? TPS40400似乎不同于典型的直流/直流转换器。 让我们知道在 TPS40400情况下应在何处应用 FRA 信号将会很有帮助。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

       参考数据表中的图21、您可以在 R11上注入信号、而无需额外添加50欧姆的串联电阻。 请注意、VSNs+和 VSN-用于遥感。 因此、从技术上讲、VSNs+和 VSN-放大器的输出是 Vout (位于差分放大器之后、称为 DIFFO)。 R11电阻器是注入信号的50欧姆电阻器。 您可以监控 DIFFO 引脚上的输出以查找环路增益。

    此致、

    Gerold