This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:tlv70033 OVP

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781283/tlv700-tlv70033-ovp

器件型号:TLV700

大家好、

在客户的系统中、过流保护功能可在系统每次上电时发挥作用。 如果 过流保护在每次上电时都起作用、客户会担心器件会老化或损坏。 过流最大值为992mA。 您是否认为  每次上电时、过流保护都会造成损坏?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    从您的描述中、听起来好像您正在经历浪涌电流。  请记住、TLV700的最大电流限制为860mA。

    浪涌电流是启动时流经 LDO 为输出电容器充电的额外电流。  浪涌电流被认为是正常的、可能会暂时超过 LDO 的电流限制、因为电流限制电路需要有限的时间才能接合。  由于 TLV700具有"砖墙式"电流限制、LDO 将在电流限制启用后继续为输出电容器充电。

    电流限制用于故障保护、不适用于正常运行。  因此、应尽可能缩短电流限制下的运行时间。  由于浪涌电流在启动时具有电流限制功能、因此您可以通过减小输出电容来缩短电流限制时间。

    非常尊重、

    Ryan