请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV700 大家好、
在客户的系统中、过流保护功能可在系统每次上电时发挥作用。 如果 过流保护在每次上电时都起作用、客户会担心器件会老化或损坏。 过流最大值为992mA。 您是否认为 每次上电时、过流保护都会造成损坏?
此致、
6月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jun、
从您的描述中、听起来好像您正在经历浪涌电流。 请记住、TLV700的最大电流限制为860mA。
浪涌电流是启动时流经 LDO 为输出电容器充电的额外电流。 浪涌电流被认为是正常的、可能会暂时超过 LDO 的电流限制、因为电流限制电路需要有限的时间才能接合。 由于 TLV700具有"砖墙式"电流限制、LDO 将在电流限制启用后继续为输出电容器充电。
电流限制用于故障保护、不适用于正常运行。 因此、应尽可能缩短电流限制下的运行时间。 由于浪涌电流在启动时具有电流限制功能、因此您可以通过减小输出电容来缩短电流限制时间。
非常尊重、
Ryan