This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:高侧 MOSFET 电压

Guru**** 2511925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827362/tps53319-high-side-mosfet-voltage

器件型号:TPS53319

你(们)好

由于 MOSFET 位于转换器中、该规格仅显示 SW (低侧 MOSFET)最大电压=32V。

我们想知道高侧 MOSFET 最大 电压=?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivian、

    绝对最大电压为30V。 建议的最大电压为22V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    与53318相似、在这个数据表中、Vin 最大值可被用来了解高侧 FET 的最大电压是多少。  

    对于该器件、绝对最大值为30V、建议的工作最大值为22V。