This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:升压+推挽级联

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826669/lm5041-boost-push-pull-cascade

器件型号:LM5041

大家好、

我的客户正在考虑使用 LM5041进行新设计、并有以下问题:

我目前正在研究用于 电流馈入+/- 140V 输出20W 功率转换器的 LM5041级联 PWM 控制器。
它使用降压级后跟推挽式变压器级、所有这些都由 LM5041控制。 我喜欢馈入的电流

方法、因为它可以在生成电压馈送变压器时防止与之关联的高电流脉冲

高电压输出。 过去、我不得不使用特殊的低电容输出绕组来防止出现严重问题

变压器在电压馈送方法中发热、因此我倾向于电流馈送。

 

但是、在推挽式变压器之后的级联升压级似乎会减少所需的匝数

变压器的中心抽头电压来实现所需的高功率比。  我似乎还记得,T.I.曾经做过这样的事情

控制器。  TI 是否做任何这样的事情或是否存在与升压相关的问题

方法?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、一位专家 将很快回来与您联系。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mihir

    您能否在此处提供您的规格?  

    我没有找到采用 LM5041的升压+推挽级联参考设计。

    但理论上、 升压+推挽级联可通过 LM5041实现、这与降压+推挽级联类似。

    此致、

    云生