This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54610:TPS54610

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846001/tps54610-tps54610

器件型号:TPS54610

你(们)好  

当前使用 TPS54610PWPR 降压控制器、以通过5VDC 电源提供3V3输出。 已为控制器选择 SS 以实现大于器件固定 SS 3.35mS 的软启动、但我注意到、在开启时、控制器最初会在短时间内输出电压。 有什么想法吗? SS 电容充电看起来不错。 器件数据表明,一旦电压达到设定点的90%,就会启用输出。 查看 LC 滤波器之前的输出,直流电压上升,随后是清晰的开关活动(几个脉冲),然后关闭,回到90%设定点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我认为我不能完全理解你的问题。 也许您可以附加一些示波器测量值以更详细地解释问题。

    您是在电路中还是在 EVM 上进行测量?

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、无法发布任何屏幕截图、但我可能可以提供问题的清晰说明:

     我使用 TPS54610PWPR 降压控制器通过5VDC 电源提供3V3输出轨。 为器件选择的软启动电容器提供大约11ms 的开启延迟、软启动为6.5ms。 在5VDC 电源开启时、初始控制器延迟周期内似乎存在大约1.8VDC 的输出电压。 然后、在软启动期间、此电压下降至0VDC、此时输出建立在3V3。

    此致

    Colin    

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的3.3V 电源轨连接了什么? 您的电路板上是否有任何其他电源轨已经启用并调节其输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cct 上还使用了几个其他降压稳压器、但所有电压轨彼此隔离。 启动序列已相对于其他电压轨发生更改、但未成功。 在器件延迟期间、降压转换器输出端的电压似乎存在、此时软启动周期会明显清空输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表(图19页17)和 EVM 用户指南(图15页24页)中提供了启动波形。 这些波形在延迟期间不会显示任何电压升高。 由于器件没有输出电压放电、因此在器件被禁用时、输出为高阻抗。

    这意味着任何流入输出电容器的泄漏电流都会将输出电压上拉。 该器件开始打开低侧开关。 这基本上会使输出通过电感器短路、并可以消除输出电容器中的剩余电荷。 在低侧开关的导通阶段、自举电容器被充电。 该电荷为高侧开关的栅极驱动器供电、该驱动器可在低侧开关关闭后打开。 在自举电容器的初始充电之前、没有从输入到输出的电流路径可以为输出电容器充电。  

    因此、从我的角度来看、器件已损坏、或者您的设计中存在一条寄生路径、在器件被禁用时为输出电容器充电。 由于预充电发生在5V 斜升期间、我建议检查此转换器输入和输出之间连接的电路、例如从5V 到此转换器提供的电路的感测或测量连接。