This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:如何使用 DCS Control 确定最大电感值

Guru**** 2507125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847016/tps62821-how-to-determine-the-maximum-inductor-value-with-dcs-control

器件型号:TPS62821

您好!

我有一位3µH TPS68281器件的客户、他们希望使用比数据表中指定的更大的电感器:电感值介于1 μ H 之间。 它们在10-50mA 时具有5V 输入、3.3V 输出。  

数据表的"电感器选择"部分介绍了如何计算最小电感器电流、但我无法确定特定电感器值是否过高。 我知道、随着电感器值的增加、电感器纹波电流将减小、器件切换到省电模式时的负载电流将减小。 我看过几篇关于 DCS Control 的白皮书、在这些白皮书中也找不到这一问题的答案。

提前感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们建议使用我们的建议 设计值。 更高的电感 器不仅会影响 省电模式的转换点、 还会影响系统的环路。 如果客户想要使用更高的电感器、则需要自行评估影响。 顺便说一下,他们为什么要使用更高的电感器值?

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    感谢您的回答。 客户表示正在尝试降低输入电流噪声。 它们共用以下两个波形:

     

    VIN= 5V、VOUTP= 3.3V、IOUTP= 10-50mA

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这两张图片的时间标度是相同的、您能不能提供更多详细 信息和 原理图?原则上、不同的电感器会在相同的轻负载下导致不同的工作条件。  您可以看到以下结果:sim4 2.2uH 0.05A、sim3 2.2uH 0.05A。 您可以使用 Webench 对其进行仿真。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于我几天没有收到你的答复,我将关闭这一项目。 如果您还有其他问题、您可以再次回答。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。