This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910 RTC

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780715/tps65910-tps65910-rtc

器件型号:TPS65910

你(们)好

   在我的设计中,PMIC RTC 用于备用 RTC,此时不存在交流/电池。 我们使用超级电容器(3.3V 200mF)为 RTC 电源供电、串联10欧姆电阻器以进行电流限制。

请参阅数据表、当不存在交流/电池时、VBACKUP 是唯一的电源。 如数据表所示、功耗为6-9uA。  

根据情况、您是否能帮助计算 PMIC 的 RTC 将保持多长时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看数据表、VTC 看起来会继续工作、直到 VBACKUP < VBNPR (图5-3)的最大值为2.2V。如果将最大值为9uA 的电容器从3.3V 放电至2.2V、且 Δ V = I*t/C、 然后、我计算最坏情况下的时间为6.8小时。