请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65910 你(们)好
在我的设计中,PMIC RTC 用于备用 RTC,此时不存在交流/电池。 我们使用超级电容器(3.3V 200mF)为 RTC 电源供电、串联10欧姆电阻器以进行电流限制。
请参阅数据表、当不存在交流/电池时、VBACKUP 是唯一的电源。 如数据表所示、功耗为6-9uA。
根据情况、您是否能帮助计算 PMIC 的 RTC 将保持多长时间?
谢谢