This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:TPS71071 "SW 引脚对地短路”

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846756/tps61071-tps71071-sw-pin-short-to-gnd

器件型号:TPS61071

大家好、团队、

我的客户正在使用 TPS61071DDCR。

最近, TPS61071在其工厂投入生产时出现故障,即“SW 引脚对地短路”。   故障率为5 /100个单元(5%)

我在 E2E 论坛中找到了类似的信息、答案是布局是非常重要的。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/587881

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/582513

 

现在我们不知道是哪个过冲或 ESD 导致了“SW 引脚对地短路”。

此外、当使用 TPS61070EVM 检查开关节点上的过冲时、开关节点上的电压似乎超过7V (绝对最大值)。


在这种情况下、我想知道 SW 引脚 TPS61071的过冲电压可以允许多少?  

 

这可能是一个简单的问题。 请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa:

    感谢您的提问。 是的、布局对于开关电源非常重要。  请与我们分享布局、以便我们可以帮助我们一起检查。

    此外、您的输入电压范围、输出电压和负载条件是什么?   

    '并且、当使用 TPS61070EVM 检查开关节点上的过冲时、开关节点上的电压似乎超过7V (绝对最大值)。'

    您还可以共享波形吗? 就像我之前做过一些测试一样、没有找到它。 (很抱歉、今天我在实验室外没有准备好 EVM。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu-San、

    感谢您通过离线电子邮件提供评论。

    此致、
    Akihisa Tamazaki