This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:我希望提供5V 的输入电压、获得1V 的输出电压、并且希望消耗最大400mA 的电流

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778339/tps7a90-i-want-to-give-5v-as-input-and-get-1v-as-output-and-wants-to-draw-a-current-of-maximum-400ma

器件型号:TPS7A90

我想提供5V 的输入 电压、获取1V 的输出电压、并希望消耗最大400mA 的电流。因此、实际上建议降低4V 并消耗400mA 电流。如果完成此操作、是否会出现发热或其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    线性稳压器是功耗产品。  正如您提到的、耗散的功率将成为热量;因此、我们需要考虑热影响。

    布局和环境温度将影响热性能。  TPS7A90的主要散热器是 LDO 本地 PCB 中的 GND 覆铜。  因此、为了实现最佳热性能、应最大限度地提高 LDO 的本地 GND 覆铜。

    虽然布局会影响热性能、但我们可以根据数据表的热性能信息表进行早期计算、以了解应用的热性能。  热性能信息表指标来自对 JEDEC Hi-k 板上的 LDO 进行建模、以便为比较两个 LDO 提供标准化布局。  我们已经看到、最大限度地增加 GND 覆铜的电路板布局可将热指标提高20%至50%。

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta

    您的应用要求在 LDO 中耗散1.6W 的功率(PD =(Vin - Vout) x Iout)。  TPS7A90的设计、测试和特征是最高工作结温为125 C

    125 C = 1.4W x 56.9 C/W + Ta

    125 C = 91.04 C + Ta

    TA = 33.96 C

    如您所见、为了保持在 TPS7A90的工作温度范围内、您应该将 JEDEC Hi-K 电路板布局的环境温度范围限制为33.96 C。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回复。是否有任何有关限制此器件环境温度的教程。