This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:LM3404

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778280/lm3404-lm3404

器件型号:LM3404

大家好、来自意大利

正如您在链接的消息中看到的那样、我是通过 TI LM3404来驱动 Cree COB LED 的趋势。

一开始,我得到了 Irvin 先生的帮助,多亏了这一点,我才意识到 了 Excel 电子表格, 之后还有一个表达式,你可以在这里看到

原理图是根据 LM3404数据表第23页中的原理图实现的。

根据同一数据表第24、25和26页中的以下计算结果选择组件:

输入电压: 24 输入电压[V] 1、34 E-10. 成本
LED 正向电压: 17、5 V0 [V] 0、4 电感纹波电流增大
LED 电流:   0.65 IL [Amp] 0、1 ΔiF μ A
开关频率: 3、00E+05 Fsw [Hz] 2、25 Rd
Ron =V0/(1.34 E-10*FSW) 440298,5075 Ron  [Amp] 442000 Ron 通信
fsw =V0/1.34E-10*RON 2988451408 Fsw 通信 [Hz]
TON=1.34E-10*(RON/VIN) 2、46783E-06  [秒]    
ΔiL = 0.4 *如果 0.26. ΔiL μ A [Amp]
Lmin =((VIN - VO)*ΔiL)/μ s   6、35942E-05
最小值[H]
6、20 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/LTIP   0、266685215 [放大器] 6、10 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmax   2、71E-01 [放大器] 6、30 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmin   2、62E-01 [放大器]
IL (PEAK)=IL+0.5*μ ΔiLMax 7、86E-01 [放大器]
ΔiL (LED 短路)=((VIN - 0、2)*吨)/Lmin   9、47E-01 [放大器]
IL (峰值)=IL+0.5*ΔiLMax 7、86E-01
Rsns=(0、2*L)/((If * L)+(V0*tsns)-(((Vin-V0)/2))*ton) 0、345146642 电阻 0、3 电阻  
ZC=(ΔiF ΔiF Rd)/(ΔiL -) 1、3498775 电阻
C0=1/(2个 Pi*Zc*FSW) 3、95E-07 F 0、33 uF
d=吨/(ton+toff-min) 0、891611971
if = 0、2/(Rsns-((Vf+0、2)* tsns)/(C0+(ΔiL 典型值/2))) 0、66685343
id=if*D 0、594424633
PD=0、3*ID 0、17832739

您可以看到的其他集成电路可实现 PWM 调光控制器和其他功能。

这个项目是完美的,现在有一个新的灯悬挂在我的实验室天花板上。

我唯一的问题是、尽管预期电流为650mA、但实际测量电流为480mA、正如您在此处的万用表中看到的那样。

因此、我通过更改 开始数据实现了另一个原型、如您在下一个电子表格中所见。

输入电压: 24 输入电压[V] 1、34 E-10.
LED 正向电压: 17、5 V0 [V] 0、4
LED 电流:   0、8. IL [Amp] 0、1
开关频率: 3、00E+05 Fsw [Hz] 2、25
Ron =V0/(1.34 E-10*FSW) 440298,5075 Ron  [Amp] 442000 Ron 通信
fsw =V0/1.34E-10*RON 2988451408 Fsw 通信 [Hz]
TON=1.34E-10*(RON/VIN) 2、46783E-06  [秒]    
ΔiL = 0.4 *如果 0、32 ΔiL μ A [Amp]
Lmin =((VIN - VO)*ΔiL)/μ s   5、16703E-05
最小值[H]
5、12 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/LTIP   0、322939128 [放大器] 5、12 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmax   3、23 E-01 [放大器] 5、12 E-05 H L 通信
ΔiL =((VIN - VO)*吨)/Lmin   3、23 E-01 [放大器]
IL (PEAK)=IL+0.5*μ ΔiLMax 9、61E-01 [放大器]
ΔiL (LED 短路)=((VIN - 0、2)*吨)/Lmin   1、15E+00 [放大器]
IL (峰值)=IL+0.5*ΔiLMax 9、61E-01
Rsns=(0、2*L)/((If * L)+(V0*tsns)-(((Vin-V0)/2))*ton) 0、279882681 电阻 0、274 电阻
ZC=(ΔiF ΔiF Rd)/(ΔiL -) 1、009244104 电阻
C0=1/(2个 Pi*Zc*FSW) 5、28E-07 F 0、47 uF
d=吨/(ton+toff-min) 0、891611971
if = 0、2/(Rsns-((Vf+0、2)* tsns)/(C0+(ΔiL 典型值/2))) 0、729943435
id=if*D 0、650826305
PD=0、3*ID 0、195247891
Cin 3,85599E-06

我将 LED 电流从650mA 增加到800mA、希望 在原型中获得700/750mA。

结果令人痛苦:

当您打开电路时-电流在五分钟内开始从400mA 增加到500mA;然后 LM4036变热、LED 开始以连接的电流波动闪烁。

LM 很快就死了。

我想知道我是否应该为这个结果趋稳并放弃获得至少700mA 的想法、或者你们中的人可以"将我的 LED 连接到此 LED (COB LED)"

我记得前面提到的 COB LED 是 CREE XLamp CXA1507-0000-000F0YE435F。

来自意大利的问候。

Federico Polidori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    很难使开关电流驱动器在试验板上正常工作。 没有接地平面、因此噪声可能会导致问题。 旁路电容器和电流感应需要是低电感路径。 为此、使用经过修改的 EVM 可能更有意义。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irwin
    感谢您的参与和提示。
    好的-我明白你的观点。
    数据表末尾有一个 PCB 样片。 我将在 Gerber 中进行运输、在两周或几周内、我将获得一些 PCB。
    但我想知道:"我的计算是否正确?"
    我选择的 fsw 是否合适?
    LED 纹波电流的目标容差是否恰好为0、1A -与第一个采样一样-或者更好地为0、05 A -与第二个采样一样?
    我不知道所选产品的典型 Rd 值。
    电感纹波电流与 LED 纹波电流之比是40%(如第一个采样)还是30%(如第二个采样)?
    再次感谢您!
    来自意大利的问候、
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    您的计算接近尾声。 我要将 LED 电压移动到19.9*V (从 LED 数据表中的图表中)。 根据曲线和 Δ V 计算出 Rd。I 得到大约4欧姆(20.1V-19.7V)/0.1A。 我得到的 ILED 约为678mA。 Fsw 大约为336 KHz。 由于我使用的是 Vled、这有点不同。

    至于纹波电流、它更多地是所需的。 通过您的第一组计算、我得到大约55mA 的峰间纹波。 在构建后再进行计算几乎更容易测量。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin:
    首先,我要感谢你的广泛帮助。 我正在准备原型的最终版本、其中包括您对驱动器、5V 电源和 ATMega 微处理器的建议、这些建议旨在生成 PWM 并实现记忆方案的功能。
    顺便说一下、同时、我安排将原型放在接地的铜盒中。 正如您所说的那样、行为发生了完全改变。
    框内的电流从480mA 上升到610mA、非常接近预期值。 我相信下一个将是完美的。 如果需要、我会向您发送一些关于刚刚完成的完整项目的信息和照片。
    再次感谢,来自意大利的问候!
    费德里科