This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:VIN/Vout、电流限制设置问题。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846017/tps25200-vin-vout-current-limit-setting-question

器件型号:TPS25200

尊敬的 TI 成员:

我们正在调查 TI/TPS25200DRVR、并有以下问题。

您是否愿意帮助我们回答以下问题?

 TI/TPS25200DRVR 是否可以用于 Vin/Vo:3.3V 和  Vin/Vo:5V?

2.如果

VIN=3.3V、VOUT=3.3V?

VIN=5V、VOUT=5V?

如果在 电流/电压/温度范围内发生、 TI/TPS25200DRVR 将切断输出电压和输出信号。

我的描述是否正确?

 过压阈值是否固定?

(1)如果 Vin=3.3V、 过压阈值如何?

(2)如果 Vin=5V、  过压阈值如何?

电 流限制设置方法是否与  Vin/Vout:3.3V 和 Vin/Vout:5V 相同?6. 电流限制设置

电流限制设置是否低于公式?(RILIM)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马克思、

    TPS25200适用于3.3V、5V 电源轨。

    • 一旦器件被启用、Vin = Vout。 即、输入电压=3.3V、输出电压=3.3V、输入电压=5V、输出电压=5V
    • TPS25200在输入电压超过5.4V (典型值)时钳制输出电压、并在输入电压超过7.6V (典型值)时切断输出
    • 是的、  输入电压/输出电压:3.3V 和 输入电压/输出电压:5V 的电流限制设置方法相同
    • 您可以使用公式(1) 进行电流限制设置  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢你。