This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV70012-Q1:在启动浪涌电流条件下以高于额定电流的电流运行- LDO TLV70012QDDCRQ1

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV70012-Q1, TPS73433-Q1, TPS7A53-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778325/tlv70012-q1-operating-above-current-rating-during-bootup-inrush-current-conditions---ldo-tlv70012qddcrq1

器件型号:TLV70012-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS73433-Q1TPS7A53-Q1

启动时在过流条件下运行 LDO 的问题。   希望使用此 TLV70012QDDCRQ1 LDO 为将3.3V 转换为+5V 的直流/直流升压转换器供电。   升压转换器在500uS 下的浪涌电流要求为2.6A、但直流/直流转换器将以较低的输入电流电平启动。 由于 LDO 无法提供2.6A 电流、我希望 LDO 输出会折返并降低输出电压/电流。  其作用是将直流/直流的引导时间从几 ms 延长到大约50mS。 问题是、在此模式下运行 LDO 是否存在可靠性问题、它会将电流限制在50mS。  一旦+5V 电源启动、恒定电流消耗仅为30mA。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    您能帮助澄清您的应用吗?  TLV70012-Q1 将输出1.2V 电压、因此我假设您将其与为升压转换器提供正常3.3V 输入电压的任何器件并联、这与  在他的两部分博客中描述的内容类似:

    由于 TLV70012-Q1具有"砖墙"电流限制、因此 LDO 将继续在电流限制下提供电流、并且不会调节输出电压。

    请记住、电流限制是针对故障情况的保护、不适用于正常运行。  额外的电流有可能导致导通元件的温度达到热关断阈值。  如果发生这种情况、LDO 将循环进入和退出热关断、这可能会降低 LDO 的使用寿命和可靠性。

    由于您在电流限制下运行的时间很短、因此您的应用可能可以正常运行;但是、我们强烈建议进行原型测试。  更稳健的解决方案是选择一个额定满电流的 LDO。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回答、我写的时候已经很晚了、并且有几个错误。  

    我使用的稳压  器是 TPS73433TDDCRQ1 (或采用相同引脚 SOT23-5封装的任何其他稳压器、采用现有设计)。  最重要的是、它所馈送的直流/直流升压具有较大的浪涌电流。  在此期间、TPS…… 电流限制是否(我假设)、问题是它是否是可靠性问题。 直流/直流升压转换器仍能以较低的电流正常启动、因此主要问题仅在于 LDO、其可靠性和预期行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    我之前的大部分回复仍适用于 TPS73433-Q1、因为它适用于所有具有砖墙电流限制的 LDO。 电流限制是一种保护功能、用于保护设计、测试和表征 LDO 工作条件之外的故障情况。 额外的电流有可能导致导通元件的温度达到热关断阈值。 如果发生这种情况、LDO 将循环进入和退出热关断、这可能会降低 LDO 的使用寿命和可靠性。

    SOT23-5封装的限制不允许在您的应用中进行额定峰值电流的替代。 缺少选项实际上是由于 SOT23-5封装的热限制。

    由于您打算在应用中以电流限制运行 TPS73433-Q1、因此正确的做法是、高电流和高电流导致的额外功率耗散组合可能会影响器件的可靠性和寿命。 我们建议您进行原型设计、以确定这是否适合您的应用。

    我们推荐的稳健解决方案(TPS7A53-Q1)不符合您的封装限制;但是、它的额定工作电流低于您的峰值应用电流。

    非常尊重、
    Ryan