This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:用作恒流源?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862749/tps55340-use-as-constant-current-source

器件型号:TPS55340

尊敬的团队:

我们的客户寻求宽输入电压升压的恒流源、具体规格如下:

  • 5.... 28V 输入电压
  • 30...36Vout /200mA

我们可以在这种情况下使用 TPS55340吗? 您是否碰巧有一些将器件用作 CC 源的原理图/想法? 例如反馈路径中的运算放大器或类似的运算放大器?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (要添加、只需找到此帖子:  -不同的规格、但内容丰富)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这是一篇很好的文章!  

    客户的 EE 是否是 LED 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。 是的、它应该是 LED 驱动器。 输入电压可以稍微调整一点(低至25V)、但它应该是宽输入电压解决方案。

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。