This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:TPS61194

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861822/tps61194-tps61194

器件型号:TPS61194

您好!

根据数据表、支持的 PWM 频率为100Hz 至20kHz。
我们能否提供频率高于20kHz 的 PWM?

由于 PWM 开关、电压轨上的纹波非常高。
如果我们将 PWM 设为高电平、则纹波会更小。
增加 PWM 频率也会降低纹波电压。
那么、我们是否可以使用高于20kHz 的频率?
这可能有助于我们减少纹波。

请建议我们是否可以使用更高的频率。

谢谢、此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们不建议使用超过20kHz 的调光频率、您可以在输出侧使用电解电容器以实现大纹波。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    如果我提供的频率超过20kHz、会发生什么情况?
    我只是出于好奇心问。 实际上我已经给出了22kHz。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      可以、您可以使用22kHz PWM 调光频率、但限制是最小脉冲宽度约为5us、因此这将限制最小占空比。 对于22kHz、最小 PWM 周期约为11%。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复。
    那么、如果我们使用20%的最小脉冲宽度、那么我们是否可以使用高达40KHz 的 PWM 频率?

    谢谢、此致、
    Shafeeq  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      从技术角度来看、是的、但您最好使用您的应用程序来验证这一点。 您的应用是什么? 为什么需要高调光频率?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    正如我先前所说的、当频率增加时、纹波会减小。
    正如您所建议的、我们在设计中不能使用电解电容器。

    因此、我想尝试使用更高的频率。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

      当然、当您获得测试结果时、请告诉我。 高开关频率将有助于降低输出电压纹波。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我在50%占空比下以高达42Khz 的频率进行了测试。
    在所有频率下、显示屏背光工作正常。
    我注意到、当频率增加至32KHz 时、纹波会减小。
    正如我所说的、我已经测试了高达42KHz 的频率、但是纹波电压没有变化。
    当频率从32KHz 到42KHz 时、纹波电压保持恒定。
    因此、我将频率固定为32KHz。
    我已经在最小占空比为14.28%的情况下进行了测试。
    (在我们的应用中、我们仅使用7个亮度级别、因此100/7 = 14.28)。
    我对所有7个级别进行了测试、看起来工作正常。

    感谢您的所有支持。
    如果需要进一步的支持、我会告诉您。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我已附上稳压器和 LED 驱动器的高级方框图。
    LED 驱动器和背光 LED 阵列位于 LCD 上。
    因此、我们无法更改 LED 驱动器电路设计的任何内容、因为 LCD 是我们将从其他供应商处购买的标准模块。
    我在图中显示的升压稳压器位于我们的板上。
    我们将观察该稳压器的12V 输出轨上的高纹波电压。
    因此、我们对该稳压器电路进行了一些修改、以将纹波降至最低。
    但纹波并未降至预期水平。
    我们观察到纹波相对于 PWM 频率的降低(这是我们在 LED 驱动器电路上唯一拥有的控制)。
    正如我在前一篇文章中所知、我已经用32.5KHz 进行了测试、并找到了该频率上的最小纹波。

    我们将在正常情况下使用占空比为50%的 PWM。
    在某些情况下、它将降低到20%。 不小于该值。

    我想知道、32.5Khz 的运行将影响产品的可靠性。 最小脉冲宽度将为6.14us。
     它是否会影响产品在长期 使用中的可靠性?

    谢谢、此致
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

       不要担心调光频率、最小导通脉冲的唯一限制约为0.5us、因此对于您的应用而言、这应该是可以的。

    此致

    肖恩