This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:BPEXT 建议、BP3用于 SMBus 上拉

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862455/tps40422-bpext-recommendations-bp3-use-for-smbus-pull-up

器件型号:TPS40422

您好!

我正在查看 TPS40422的使用情况、我有2个问题:

1 -如果我想为 BPEXT 提供外部电压源、建议使用什么电压? 是否建议使用外部电压源? 我计划在开关频率下使用650KHz、我的 MOSFET 的 Qghigh 为5.6nC、Qfow 为20nC。 在数据表的第18页上、如果我使用内部 BP6稳压器、TPS40422的耗散功率将为(12V-6.5V) x 650KHz *(5.6nC + 20nC)、这将为我提供大约91mV 的电压。 这是否太大的功率使 TPS40422无法耗用? 我似乎无法在数据表中找到该器件的热性能数据。

2 -从数据表中可以看出、该器件上的 SMBus 接口需要上拉至3.3V。 我的系统上只有1.8V 电压、是否可以使用 BP3轨为 SMBus 接口提供3.3V 上拉电阻? 我不打算使用 SMBus 接口、仅用于调试、因此它只能与外部软件狗一起使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    热性能数据位于数据表第7.4节。 功率损耗仅为0.091W。 可以使用内部 LDO。  

    不建议使用 BP3作为 PMBus 上拉电压、因为 BP3拉电流能力很小。

    TI USB 软件狗内部具有3.3V 上拉电压、因此板上不需要上拉电压。

    或者、您可以在板上添加测试点、以便在调试期间将外部3.3V 应用为上拉电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、您能告诉我第7.4节中的热性能数据显示位置、我似乎找不到。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:  

    抱歉、请注意最新数据表中缺少热性能数据。  

    下面是6x6mm 封装的热性能数据。