请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 您好!
我正在查看 BQ24295的数据表、看起来器件上有一个集成升压电路(我认为来自 PMID 输出)。 这是"始终开启"输出吗? 您认为我是否可以使用该电阻器将某些 LED 偏置为更高的电压、或在5V 电压下为其他低电流电路供电?
感谢您的帮助!
最棒的
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Adam、
我相信您是指 OTG 操作。 您不能在降压模式下同时以升压模式运行。 降压模式通过 VBUS 为电池充电。 升压模式可使电池放电、为 VBUS 提供5V 电压。 当 OTG 引脚为高电平、REG01[5]= 1时、升压模式被激活、只要满足 OTG 启动的运行条件、VBUS 上就不会检测到输入源。 如果 OTG 未启用且没有 VBUS 存在、则 PMID 上不会有电压。
要始终在 PMID 上通电、您必须始终在没有 VBUS 时激活 OTG、并确保满足 OTG 条件。 只要系统负载小于 I_OTG (1.3A)并且 VBUS 适配器限制为5V、就不会出现从 PMID 操作5V 电路的问题。 话虽如此、我能问您为什么不想使用 SYS 引脚输出吗?
谢谢、
Ricardo