This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:具有 COT 控制和稳定性的反相降压升压转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862298/lm5165-inverting-buck-boost-with-cot-control-and-stability

器件型号:LM5165

我想将您的 LM5165用作反向降压/升压 IBB (从+24V 输入输出12V/50mA)。 我阅读了许多有关在 IBB 配置中使用降压转换器的应用手册和示例、但在所有这些应用手册和示例中、转换器都具有峰值电流模式控制。 LM5165使用 COT 控制。

我的问题:

在 IBB 应用中使用具有 COT 控制功能的 LM5165是否合适? 如果是、COT 控制是否会出现不稳定问题/在设计过程中我应该注意哪些事项以避免稳定性问题?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IBB、使用 COT 应该是可以的。

    此外、请在应用程序而非 SNVA856处获取