This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:询问最大输出电流

Guru**** 2504975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862113/lm317l-n-asking-about-maximum-output-current

器件型号:LM317L-N

您好!

为什么该器件型号 LM317LM/NOPB 被视为 ST 的 LM317LD 的交叉器件型号、如下链接所示:

https://bomcross.ti.com/en/compare/LM317LD---Stmicroelectronics--vs--LM317LM%2FNOPB---Texas%20Instruments%20Inc

尽管 ST 的 LM317LD   的最大输出电流为200mA 、如以下数据表的第6/23页所示:

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ee/4d/b2/bd/25/fe/44/2c/CD00000469.pdf/files/CD00000469.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000469.pdf

您能向我澄清一下吗?

LM317LM/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmed、

    ST 数据表显示的典型最大电流为200mA、但最小值为100mA:

    TI 数据表描述了与电流限制相同的特性:

    在为支持最大负载电流进行预算时、两者都建议电流应小于100mA。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据您的回复、TI 案例的最大输出电流为300mA、而不是200  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在考虑电流限制时、正是它可以启动的时候。 因此、如果电流限制接近100mA、则这是它可以提供的最大电流量。 如果电流限制接近300mA、则它可以提供该电流。 200mA 是典型值、但通常最好确保您的设计最大负载电流小于最小电流限制。  

    如果您需要保证超过100mA、 LM317M 等器 件可能是更好的选择。

    但愿这对您有所帮助。